This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD05:单输入到差动输出和差动输入到单输出之间的传播延迟差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605614/sn65hvd05-difference-of-propagation-delay-between-single-input-to-differential-output-and-differential-input-to-single-output

部件号:SN65HVD05

SN65HVD05在单输入到差动输出和差动输入到单输出之间的传播延迟上是否存在差异?

我认为数据表上的图4和图8表明了差异,但对我来说不清楚。

 对于差分输出的单输入和单输出的差分输入,我应该参考哪个传播延迟规格?

祝您一切顺利

Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yamane:

    是的,传播延迟在每个方向上都不同。 从单端输入到差动输出(即在"传输"方向)的延迟在驱动器切换特性表中定义,而从差动输入到单端输出(即在"接收"方向)的延迟在接收器切换特性表中定义。

    如果您对此设备有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max,您好!

    非常感谢您的回答。
    谢谢你。

    最好的豪华酒店
    Yamane