This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:级联多个LMH1218和抖动

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604649/lmh1218-cascading-multiple-lmh1218-and-jitter

部件号:LMH1218
在“线程: LMH1228”中讨论的其他部件

您好,

我们希望您能帮助我们了解我们对新设计的担忧。  目前,我们需要三个SDI输出,并使用三个LMH1218串联设备(请参阅随附的图以了解详情)来满足此要求。  我们关注的一个问题是第三个输出(SDI输出和后续FPGA)的抖动 至于它是否会以6G速率超过SDI SMPTE规范,或者由于整个路径的总抖动,此方案是否完全有效。

提前感谢您的帮助,

Kevin McNultye2e.ti.com/.../LMH1218_5F00_cascaded_5F00_ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    感谢您与我们联系。 我相信有一些与TI FAE有关的电子邮件通信,希望您已经看到我们的回复。

    我们的客户在DA应用中使用多个LMH1218 deices,如您所示,他们级联多个器件,并且符合SMPTE对齐抖动要求。  

    请注意,我们发布了新的12G电缆驱动程序- LMH1228 -其中100欧姆输出与100欧姆输入位于同一侧。 这可能更适合印刷电路板布局布线。 请查看网站上的LMH1228产品简介,了解其是否符合您的要求。

    此致,Nasser