This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12G SDI反序列化或SDI至并行总线

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605046/12g-sdi-deserialization-or-sdi-to-parallel-bus

TI是否有将12G SDI转换为并行总线的解决方案?  我需要将SDI转换为视频处理器使用的格式。  它需要支持高达4K @ 30Hz的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到高速接口,我们在本组中没有任何解决方案。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    遗憾的是,TI没有将12G SDI转换为并行总线的任何离散IC解决方案。 通常,这是在FPGA解决方案中实施的。

    此致,

    Michael