This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5741万EVM-802:GDPG在/EN12v高电压下未激活

Guru**** 2546600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605933/tps25741evm-802-gdpg-not-activating-with-en12v-high

部件号:TPS2.5741万EVM-802
主题:TPS2.5741万中讨论的其他部件

我已将EVM配置为65W,使用24V电源,并连接到仅使用5V和20V配置文件进行充电的器件。

根据我正在使用的数据分析器,如果安装了/EN12v链路(请勿通告12v),EVM会按预期通告5V和20V,并且连接的器件正常充电电压为20V。

如果我移除链路以通告12v,EVM会按预期提供5V,12v和20V,而连接的设备请求的20V则完全符合预期。 但是,即使20V导轨已启动,EVM也不会激活GDPG线路以打开总线的20V。 因此CTL2和1都降低了。 此外,由于GDPG不会打开总线的20V,因此TPS2.5741万不会向设备发送PS_RDY消息,这会导致设备向EVM发送硬复位。 这种情况现在无限期循环。

关于在12伏已启用但未请求时GPDG为何不激活FET的任何想法。

请提供帮助

Trevor Emerson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor,您好!

    是否可以提供以下测试点的范围以进行调试?

    • TP8 (GDPG)  
    • TP16 (VBUS)
    • TP5/6 (CTL1, CTL2)

    当CTL2和CLT1状态较低时,UFP请求的PDO中包含的电压为20V,这应与您的设置一致,因为您的设备仅接受5V和20V (数据表中的8.3 .................................................................10)。  

    TPS2.5741万的预期操作是在5V合同期间打开G5V栅极驱动器。 要提供高于5V的电压,将禁用G5V栅极驱动器,并启用GDPG栅极驱动器。  

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor,您好!

    TPS2.5741万EVM的布局仅能输出2种不同的电压。 尽管您看到有3种不同的PDO(5V,12V,20V),但EVM仅启用2种电压,因为该板被设置为如下所示的功率多路复用实现。  

    请注意,如果您计划使用DC-DC实施,TPS2.5741万 IC允许三种不同的电压通告。

    此致,

    Jimmy Hua

    如果  我回答了您满意的问题,请考虑选中"验证答案"按钮。