This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:通过I2C通过BCC禁用BIST模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605801/ds90ub928q-q1-disable-bist-mode-by-i2c-through-bcc

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB927Q-Q1

大家好,

我的客户对DS90UB928Q-Q1和DS90UB927Q-Q1进行了评估。
他希望通过 DS90UB927Q-Q1中的BCC (双向控制信道)通过I2C启用/禁用BIST模式。

我听说他可以启用BIST模式,但无法停止BIST模式。 在BIST模式下,似乎无法通过BCC实现I2C访问。
在  这种情况下,是否有任何方法可以停止BIST模式?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BIST模式必须通过I2C寄存器写入或BIST_EN引脚功能在解串器本地启动和停止。 从 序列化器远程写入反序列化器程序将不起作用。