This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:TS3DV642和HD3SS215之间的区别是什么?#39;s

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605862/hd3ss215-what-s-differences-between-ts3dv642-and-hd3ss215

部件号:HD3SS215
主题中讨论的其他部件:TS3DV642

尊敬的先生:

TS3DV642和HD3SS215是2:1/1:2差分开关
如何选择?
HD3SS215 是否有任何功能优于TS3DV642?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincet:

    这是HD3SS215和TS3DV642之间主要差异的摘要。

    部件号

    HD3SS215

    TS3DV642

    针/球的数量

    50/56.

    42引脚

    包装尺寸

    5 mm x 5 mm
    8 mm x 8 mm

    9 mm x 3.5 mm

    -3dB带宽

    7 GHz

    Porta 6.9 GHz      PortB 7.5 GHz

    动态字符频率*

    3GHz

    1.7 GHz

    串扰(dB)

    ZQE -35dB     RTQ -35dB

    -40 dB

    隔离(dB)

    ZQE -22dB     RTQ -16dB

    -23 dB

    插入损耗(dB)

    ZQE -1.6dB     RTQ -2.4dB

    Porta - 0.75 DB       端口B - 1.0 DB

    回波损耗(dB)

    ZQE -12dB     RTQ -13dB

    - 15.9 数据库

    电源(活动)

    <9mW (典型值

    180uW (典型

    功率(低)

    < 30uW (典型值

    < 30uW (典型值

    VCC

    3.3V

    2.6V至4.5V

    ESD (HBM)

    1.5 kV

    2kV

    温度范围(˚C)

    0至70 和-40至85

    -40至85

    此致