This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万H:DP8.3822万初始化和标准状态报告实施帮助

Guru**** 2597135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604662/dp83822h-dp83822-initialization-and-standard-status-reports-implementation-help

部件号:DP8.3822万H

您好,

我的一位客户有关于DP8.3822万的问题,我想知道您是否可以帮助回答?  

以下是他们的问题:  

"DP8.3822万初始化和标准状态报告需要在MAC驱动程序中实施,但我们找不到任何现有代码来帮助我们完成此任务。

在哪里可以找到现有代码? 我们在WinCE上运行,但任何代码示例都很有用。"

谢谢!

此致,

已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Drew:

    DP8.3822万不需要任何初始化代码。 它将在通电时正常工作。
    我们有HW引导,因此无需访问MDIO/MDC即可配置PHY。
    但是,如果您确实要进行MDIO/MDC访问,则此处有一个Linux驱动程序:
    www.ti.com/.../ethernet-sw

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross,我们继续在100BASE-FX模式下处理DP8.2833万。
    我有2个关于信号检测的问题。
    我们使用的原理图与EVM完全相同,其中收发器中的SD (我们还使用Avago AFBR-5803AQZ)连接到DP8.2833万的引脚24。 来自收发器的SD信号是单端PECL信号,与引脚24 (LED1/GPIO1)上的3.3V CMOS输入不兼容,即使有上拉或下拉。 因此,我认为该SD信号不用于EVM。

    1-没有来自收发器的SD信号,DP8.3822万如何感知外部设备的连接?
    2-如果引脚24未用作信号检测,我们是否应该通过捆扎RX_ER来禁用它,以便设置SD_DIS?

    此外, 我们没有来自PHY的可靠通信。 我们已从EVM复制了Rx+,Rx- TD+和TD-线路上的电阻值,但它不能很好地工作。

    3-我们需要知道DP8.3822万引脚的预期电平。 该规范提及TD线路(可编程)上的峰值,但RX线路的峰值与共模电压无关。


    感谢您的支持!