This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A I2C有效数据时间

Guru**** 2514475 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605247/tca6416a-tca6416a-i2c-valid-data-time

部件号:TCA6416A

您好,

TCA6416A的I2C接口计时要求提到了这一点
有效数据时间(TVD (DATA))为1us (最大),如下所示。 这是打字错误吗?
根据我们的理解,所有其它TI器件的有效数据时间为0.9us(Max)
这是我在1us中看到的唯一设备。



我们将其与AM335x处理器配合使用,要求保持时间为0.9us (最大值)。
实际上所有其他处理器都有此要求。


请告诉我们这是否是TCA6416A数据表中的打字错误?

此致
Kummi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kummi:

    这是一个很好的问题-我将检查一下并回复给您。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kummi,

    查看我们的内部测试结果,TCA6416A可以轻松支持快速模式的0.9 - us最大保持时间。 我不确定这是最初的打字错误还是过于保守,但无论如何,我都要求更新数据表以反映更严格的限制。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    非常感谢您的确认。
    如果保持时间为数据表中所写的1us
    然后,TCA6416A不能与大多数TI产品一起使用。
    因为几乎所有TI器件的最大保持时间都是0.9us。

    我们何时可以期待数据表更新?

    我已经填写了此数据表的"文档反馈表"。

    此致
    Kummi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kummi,

    通常需要几周时间才能批准,实施和发布更改。

    最大