This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:散热垫连接

Guru**** 2880920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605591/sn75dp139-thermal-pad-connection

部件号:SN75DP139

您好,

我的客户正在考虑使用SN75DP139RGZ

散热垫是否可以连接到GND?

 数据表中未提及RGZ封装的散热垫的连接。

(但是,散热垫的RSB退格如下所述。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    是的,请将散热垫连接到RGZ封装上的GND。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garcia-San,

    感谢您的回答。

    必须将散热垫连接到GND?

    还是可以漂浮?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ,您好!

    DP139RGZ散热垫未电气连接,请将其连接至GND以获得适当的散热。

    此致