This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:2.0 输入

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605922/sn65dp159-hdmi2-0-input

部件号:SN65DP159
主题中讨论的其他部件:TMDS181TDP158

尊敬的先生  

我有一个2.0 接口,我想用dp159来做  

是否需要在输入端安装交流耦合盖?? 或者我需要注意的事情??

由于TMDS181封装太大(7 mm),所以我想使用dp159 (5 mm)封装  

2.0 =>DP159 2.0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    TMDS181是本机HDMI转接器转接计时器,DP159是HDMI AC耦合至HDMI直流耦合电平转换器。
    因此,DP159需要交流耦合信号,HDMI源需要50欧姆到3.3V的端接才能正常工作,然后需要交流电流电流保护盖。
    我们也有TDP158,该设备与DP159类似,没有再计时器功能。

    此致