This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:使用Aardvark设置与TPS6.5982万 EVM的I2C连接时出现错误消息

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604970/tps65982-evm-error-message-when-setting-up-i2c-connection-to-tps65982-evm-using-an-aardvark

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

大家好,

本周,我尝试使用Aardvark适配器设置TPS6.5982万 EVM板。 我仔细检查了从Aardvark的带状电缆到EVM板的布线,一切似乎都已就绪。 然后,当我使用TPS6.5982万实用程序GUI配置主板时,我收到了附加到此POST的错误消息。 如果有人能帮我调试这个问题,或者对接下来应该做什么有任何建议,那就太好了。 我和我的团队访问了源代码文件,但我们不熟悉使用的功能和方法。

谢谢

Danny Christensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:

    对延迟回复表示歉意。 是否可以向我发送配置选项卡中的设置? 它们的设置应如下图所示:

    我突出显示了从默认设置更改的设置。 此外,请确保在更改设置后单击"将设置另存为默认值"。 保存这些设置后,最好单击I2C扫描仪以确保地址正确设置为0x38。

    谢谢!

    Eric