This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于SWA/POL =低时的行为

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605624/tmds181-about-behavior-at-swap-pol-low

部件号:TMDS181

大家好,

 

我们想知道swap/POL=Low的行为。

我了解每个信号路径如下所示,因此如果swap/POL=Low,TMDS181不会交换极性(P和N)。

我的理解是否正确?

 

[例如]

从IN_D2p (2引脚)到OUT _CLKp (26引脚)

从IN_D2n (3针)到OUT _CLKn (25针)

 

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideto,您好!

    您说的对,设置swap=L将交换通道并保持极性。
    极性交换仅在再定时器模式下工作,需要I2C进行进一步配置。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的及时回复。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru