This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP154A:是否可以使用MIPI 200MHz

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP154A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605189/ds10cp154a-is-it-possible-to-use-mipi-200mhz

部件号:DS10CP154A

尊敬的专家:

我的客户正在寻找MIPI 200MHz交换机(SP4T)。

是否可以将DS10CP154A用于此应用?

感谢您提前提供的巨大帮助。

最好的肉酱

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    您是否有一组用于此200 MHz接口的电气规格?  这样我就可以确定兼容性。

    DS10CP154A与来自DC的LVDS信号兼容- 1 Gbps。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee

    感谢您的回复。

    我会将此信息发送给客户并考虑。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一