This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP401至TFP410 24位单边模式

Guru**** 2760355 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605519/tfp410-tfp401-to-tfp410-24-bit-single-edge-mode

部件号:TFP410
主题中讨论的其他部件: TFP401

当与以下配置一起使用时,来自TFP410的分辨率输出将为960 x 1080p60Hz?

24位单边(1像素/时钟)模式为 1.9202万 x 1080p60Hz输出。

1920x1080p60Hz ->1080 -> TFP401 -> TFP410 -> 960 x 1080p60Hz

TFP410:

ISEL:  低(I2C关闭)

BSEL: 低  (12位双边)

DSEL:  低(VREF = DVDD),DSEL不在乎)

边缘:  高(上升边缘)

DKEN:  低(倾斜已禁用,但驱动此高导致无变化)

dk1-3:  浮动

Vref:  高(VDD = 3.3V)与视频源逻辑输出相同的VDD

TFP401:

ock_INV:  高(上升边缘)

像素: 高 ( 2像素/时钟)

DFO:  低(OCK连续运行)

Stag:  Hi (正常并发偶数/奇数像素输出)

ST:  HI (:高驱动强度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不清楚您要做什么,您能详细说明吗?
    如果您在TFP401中使用24位,则必须在TFP410上也使用24位,否则将丢失数据。
    您不会将分辨率从1920x1080 "1080 "减半"到960x1080,但您会丢失烤箱或奇数像素。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。
    我的误解。
    谢谢。