This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:未使用引脚的端接

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605633/ds90uh947-q1-termination-of-un-used-pins

部件号:DS90UH947-Q1

您好,

我的客户不使用以下PIN。 但是,当用户不使用时,没有有关终止的信息。

请告诉我,当用户不使用时,如何终止以下PIN ?

* I2S信号

34引脚 I2S_WC
35引脚I2S_CLK
36引脚I2S_DA
37引脚I2S_DB
38引脚I2S_DC
39引脚I2S_DD

* GPIO信号

14引脚GPIO0
15引脚GPIO1

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida:

    对于这些未使用的I2S和GPIO引脚,建议将其连接到外部下拉电阻器- 4.7K至10kOhm范围。

    谢谢!
    Jason