This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:最低MDIO时钟速度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605673/dp83822i-minimum-mdio-clock-speed

部件号:DP8.3822万I

大家好,

我正在尝试了解DP8.3822万I以太网PHY的MDC最小工作时钟速度。

我找不到任何关于这一点的明确陈述,只有典型(2,5MHz)和 最大(25MHz)。 我们尝试了1,9MHz,只是读垃圾。

谢谢。

Christian S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    根据标准,MDIO没有最低时钟频率。 如果需要,可以使用赫兹到千赫的时钟。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    非常感谢你们的验证;-)。

    此致
    Christian S.