This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:EEPROM模式下的SATA应用程序

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604242/ds100br111-sata-application-in-eeprom-mode

部件号:DS100BR111

大家好,我打算将DS100BR111用于SATA驱动程序重新驱动程序应用程序,并对EEPROM配置模式有一些问题。

数据表的9.1 2部分指出,对于SAS/SATA应用程序,必须启用快速空闲才能传递OOB信号,这是通过将Reg 0x28设置为0x4C来实现的。 但是,如果从外部EEPROM加载配置数据,则EEPROM到SMBus的映射表6将在Reg 0x27处停止,表示无法使用外部EEPROM设置快速空闲位。

问题1:使用外部EEPROM时,如何为SATA应用程序配置DS1000BR111?

问题2:REG 0x04将位7:6列为eSATA模式启用此功能如果启用,有何作用? 它是否与通过引脚捆绑的eSATA模式相同(快速OOB,100 μs闲置时自动低功耗)。 SD保持活动状态)

问题3:当CH B VOD控制处于0x2D时,为什么表6中的SMBus到EEPROM映射在Reg 0x27处停止? 是否可以在EEPROM模式下设置CH B VOD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次查看了映射表,现在看到到SMBus寄存器的映射不是一对一。 我看到我记下的位在EEPORM图中是可设置的。

     

    数据表上的一些后续问题:

     

    问题1:如果我要将引脚固定在高或低位置,并将其直接绑定到VDD或GND并保存电阻器,还是需要电阻器? 第8.3 1节提到最小化2.5V内部调节器启动电流,不使用1K电阻会影响这一点吗?

     

    问题2:如果我将设备绑定在EEPROM模式,在EEPROM加载数据表注释后,部件将恢复到SMBus从模式。 这是否意味着我可以使用I2C端口访问SBMUS寄存器(例如,该部件已绑紧到SMBus从模式以开始)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    我建议您使用Sigcon Architect GUI来帮助创建EEPROM数据文件。  即使在"演示模式"下,也可以创建EEPROM文件。

    问题1: 启动电流将略高,1K电阻是可选的。  某些针脚可绑带至两个以上级别。  对于具有4层捆扎的配置输入,需要使用电阻器封装才能访问所有级别。  请注意,如果输入电压为3.3V,则用于捆扎的任何上拉电压也应达到3.3V。

    问题2: 是的。  EEPROM加载完成后,Done#针脚将变为低电平。

    TI.com上的Sigcon Architect页面为 www.ti.com/.../sigconarchitect

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,第二季度我没有得到完整的回答。 在EEPROM加载完成且done#信号变低后,该部件是否会恢复到SMBus从模式,就像我以这种方式捆绑它一样?

    例如,我是否可以用EEPROM加载默认值,然后在以后通过SMBus更改其中的一些值?

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,可以在Done (完成)#设置变为“low (低)”后更改SMBus寄存器设置。

    此致,