This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:我的DP8.3848万C在进行某些活动后挂起

Guru**** 2933650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605316/dp83848c-my-dp83848c-hangs-after-some-activity

部件号:DP8.3848万C
大家好, 我设计了一个采用Stm32f10x和DP8.3848万的IOT板。 我的主板工作正常,我可以通过以太网协议( PHY DP8.3848万)与主板连接并通过微控制器(MCU)和PC发送和接收数据。但是,几个小时或几分钟后,我的连接中断,我无法使用ping命令找到主板IP (无法访问主机)。 我检查了我的MCU,发现我的MCU在我失去连接后工作正常(它通过RS232协议发送和接收数据,所有其他功能工作正常)。 首先,我以为我的MCU可以挂起,但经过观察后,我发现它可以正常工作,没有任何问题。 我多次重置MCU以重新连接到PHY,但PHY无法响应ping命令。 我在RESET_RN电压变化的情况下重置PHY,但它不能再次工作。 但是,当我从PHY断开电源并再次偏置时,它仍然可以正常工作几个小时或几分钟。 顺便说一下,我的电源工作正常,没有任何问题。 以下是我的测量值: PFBUT和PFBIN电压:1.74 偏压:1.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seyyed:

    您的RBIAS和PFBOUT电压看起来正常。

    您是否能够验证从PHY断电始终解决无IP活动的问题?

    您是否可以共享PCB的原理图? 或者至少是PHY部分?

    如果可能的话,我还希望在通信停止之前和之后转储PHY的寄存器值。 请提供从0x0到0x1f的所有寄存器

    此致,