This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410 - 0x27,0x28寄存器中HEO和Veo的含义是什么?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605498/ds125df410-ds125df410---what-is-meaning-of-heo-and-veo-from-0x27-0x28-register

部件号:DS125DF410

大家好,

DS125DF410通过0x27和0x28寄存器支持眼部监控功能。
如果客户想要检查通道0眼图,他们必须在寄存器下面写。

0xFF 0x04 -读取目标chaneel 0
读取0x27 - HEO值
读取0x28 - Veo值

0x27和0x28寄存器值的含义是什么?如何转换这些值?
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade,您好!

    Veo值必须乘以寄存器0x29中的电压范围设置,以确定眼睛高度(以mV为单位)。

    设置00'b时,HEO寄存器中的眼孔为每个LSB 3.125mV。

    设置01'b=6.25mV, 设置10'b=9.375mV,设置11'b=12.5mV  

    HEO值乘以1/64以确定UI中的水平眼孔。

    此致,