This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:传输距离

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605600/ds80pci800-transmission-distance

部件号:DS80PCI800

您好,Expart。
请教我有关DS80PCI800的知识。

我可以回答吗? 关于以下问题

1)数据表(表2)的第14页具有以下说明。

"建议使用:FR4 5英寸5-mil描记线"

这是什么意思?


2) DS80 PCI 800能传输数据的最大距离有多米?

3)推荐使用哪种电缆?

4)电缆类型是否受限?
它依赖于什么电缆特性?

此致。
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.随着输入通道长度和衰减的增加,DS80PCI800均衡设置也必须增加。  这使DS80PCI800能够补偿不同级别的信道衰减。  "建议使用"是基于传输器驱动DS80PCI800输入而不应用任何Tx FIR均衡的建议。  如果连接的Tx使用Tx FIR均衡,则最佳DS80PCI800 CTLE设置将会降低。

    2.最大距离取决于多个因素。  一般来说,DS80PCI800有助于在损耗~ 30 dB的链路中实现强大的PCIe操作。

    3.对于PCIe,通常使用内部SAS电缆。  Molex iPass是另一种选择。  

    4.所用电缆的阻抗特性应与所连接的PCB相同。

    此致,