This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MIPI到RGB转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604880/mipi-to-rgb-converter

主题中讨论的其它部件:SN75LVDS82SN65DSI83

请确认TI是否提供了任何MIPI至RGB转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    有两个IC解决方案。 SN65DSI83和SN75LVDS82。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何参考设计/应用说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi,您好!

    遗憾的是,目前我们没有此应用程序的任何应用说明。

    我们可以帮助您为该应用配置DSI85,并查看您的示意图。

    此致