主题中讨论的其他部件: TCA9617B
在我的应用程序中,Tx和Rx单元中有一个TMDS181。 当Tx 独立运行时,SCL/SDA线工作正常。 Rx 在独立运行时也正常工作。
但是,当按照下面的应用程序设置将Tx连接到Rx时,视频生成器无法从监视器可靠地读取EDID。 有时,视频生成器在尝试读取EDID时遇到DDC总线超时。
应用程序设置:
视频发生器=>(Tx) TMDS181 => CABLE =>(Rx) TMDS181 => Monitor
TX TMDS181配置:启用信道交换,启用极性交换,在250 Mbps 至6 Gbps的全范围内重新计时器模式;根据数据表图35绕过活动DDC块。
RX TMDS181配置:启用信道交换,启用极性交换,在整个范围内重计时器模式250 Mbps 至6 Gbps;连接至活动DDC块。
SCL/SDA线路是否可以在此应用中正常运行?