This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:字节丢失

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605452/tlk2711-sp-loss-of-bytes

部件号:TLK2711-SP

您好,

我们正在使用几个TLK2711A,每个都用作发送器和接收器。
时钟为100MHz
我们正在发送0xBC 0xC5,仅切换TKLSB,帧大小为2016字节。
将Tx芯片连接到同一电路板上的Rx芯片,其工作正常
当Tx和Rx位于不同的板(时钟)上时,我们每1秒丢失一个字节

请提供建议

谢谢!

Yohay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yohay,
    我认为这最终是在错误的论坛上,正如你提到TLK2711A。
    我将转到正确的论坛。
    但是,有许多变量会影响位错误率(BER)。
    时钟抖动,电源噪声,介质损耗/抖动,时钟异步匹配...

    最大的潜在问题是,我们是否会在任何一个时钟上对抖动进行时钟计时。
    同时匹配时钟频率。 它们之间的速度必须在+/-100 ppm以内。
    您是否评估了发射眼图? (传输时和接收时)。 这可以提供有关来源的线索。
    此致,
    涉水