This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万C:自动协商和模式选择选项的捆扎

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605319/dp83848c-strapping-of-auto-negotiation-and-mode-select-options

部件号:DP8.3848万C

启动时是否需要重置脉冲以捆扎自动协商,AN0/AN1 和MII模式选择选项 ,或者在启动时自动(内部)发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruslan,

    通电时有自动复位脉冲。 这称为POR。 启动时不需要外部重置脉冲来进行捆扎。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rob。