This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:一些基本问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604118/ds32el0421-some-basic-questions

部件号:DS32EL0421

您好,

让我问您一些基本问题,如下所示?

Q1)芯片选择

根据数据表,如果使用多个DS32EL0421,

大约 第一个芯片,CS信号来自CPU,大约在第二个设备之后,使用GPIO0。

通过连接GPIO0,我们可以减少CS信号的数量。

或者, 这 种做法是否有任何缺点?

Q2)降级"加扰器和NRZI包订单"

使用此订单是否有任何缺点?

Q3)在使用"DC平衡机壳"的情况下,TX4+/-引脚的输入

如果使用此封装,我们应该如何处理TX4/-引脚?

例如,我们是否应该对TX4 +/-引脚执行"下拉"操作?

Q4)使用DC平衡加密时的数据负载

其中描述了“如果启用了集成DC平衡编码,则最大数据
 有效负载可实现为2.5 Gbps"(数据表第1页)。

您能告诉我如何计算这个数字(2.5GHz)吗?

启用直流平衡加密后,盘位数据通道解压 器变为"4"。 (TxIN0-3)

总获取数据为16位,但通过“8b/10b”转换扩展到20位。 (来自数据表第12页)

因此,输出时钟最大为3.125GHz (@Tx=312.5MHz),我认为...

非常感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将处理此线程并尽快提供更新。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis San,

    情况如何?
    你的支持对我很有帮助。
    谢谢!
    此致。