This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:电流限制值和断言的OC引脚值

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/603115/tps2052b-current-limit-value-and-value-asserted-oc-pin

部件号:TPS2052B

您好,

我的客户正在评估TPS2052B。

当电流逐渐增加时,尽管断言了OC引脚,电流限制不起作用。

因此,OC引脚的当前值与当前限制值不同。

但是,数据表中提到了这一点。

这种行为是否正确?

此致。

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这种情况如何?

    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,
    设备内部可能有过热保护。
    请仔细检查。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Michael-San,

    感谢您的回复。

    过热关闭不起作用。
    这是否意味着所称的/OC温度与停机温度不同?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    pin /OC仅在过热和过电流条件下断言, 您提到设备/OC断言时,但没有看到任何电流限制行为。 您是否可以帮助您检查电流是否已限制在最小值中?  如果可能,任何OC和Iout波形,Vin,Vout检查都便于分析。

    Michael Tan