This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:能否给出CAN总线的参考设计?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605147/sn65hvd251-could-you-give-some-refer-design-for-the-can-bus

部件号:SN65HVD251

德拉斯,

我有一些问题需要您提供一些有关SN65HVD251的建议,我阅读了数据表PN可以支持200个节点,我想了解  节点之间的传输距离? 以及 节点的数量  (是否 与数据传输相关)?  信号传输对传输距离的影响是否成比例? 您能否提供更多详细信息文件? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶升,

    简单地说,有几个参数决定了CAN线路上可支持的节点数。 设备和总线上所有组件的传播回路延迟将限制电缆长度,这是一个写得很好的应用说明,详细描述了这一点, 这里还有许多其他问题。  

    就总线上可以有多少节点而言,限制因素是总线上的负载和所述负载导致的泄漏电流。当设备传输消息时,它必须吸收或提供总线上的所有泄漏电流。 如果电流过大,这会导致消息驱动,并导致设备热关机或损坏。 我链接的应用说明也会在第14页上详细介绍。

    如果您有任何其他问题,请告诉我,或者希望我更好地解释。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric Hackett:

    感谢您的详细回复!

    我将首先阅读应用程序报告,如果有任何疑问,我将与您联系。 谢谢!

    此致,

    顶升