This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:RS-485总线传输的范围图解

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605356/sn65hvd72-scope-plot-of-rs-485-bus-transmissions

部件号:SN65HVD72

支持路径:/Product/开发和故障排除/

TI支持团队,您好!

我目前正在测试RS-485差分信号并观察所附示示波形图中的行为...

我希望消除以下困惑:

1.[用红色箭头突出显示]一种情况显示,当总线处于非活动状态时A-B信号保持高位。
   另一种情况显示,当总线处于非活动状态时,A-B信号保持在中间位置。  
   根据RS-485协议标准,请任何人告知此处哪种方案是正确的?

2.[用蓝色箭头突出显示]在总线上的两个传输之间,A或B信号(在同一时间点)上单独看到一个斜坡。  A-B信号实际上取消了该斜坡退出。  这是否是典型的并且在RS-485协议中可以接受?

非常感谢您的任何意见!

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    RS-485标准不排除这两种方法,但是,如果应用程序涉及半双工通信,则必须在某个点禁用活动RS-485驱动程序,以便其他节点可以在共享总线上通信。 (我提到这一点是因为我假设恒定的"高"水平是驱动程序保持启用的结果,而"斜坡"行为是驱动程序被禁用/高阻抗的结果。)

    当驱动器变为高阻抗时(即当"DE"信号从高状态转换为低状态时),出现某些斜坡是正常的;这对于RS-485通信不是问题。 这是因为总线不再处于主动驱动状态,其电压将趋向于漂移至由总线上的接收器设置的中等偏压点。 或者,如果使用"故障安全偏置",则A和B线可能会漂移至某种差分偏置电压-这可能非常有用,以便每个接收器将空闲时间解释为一个延长的"高"状态,而不是不确定状态, 如果差分电压为0 V,情况也是如此。您可以在此处阅读有关故障保护偏置的更多信息:

    e2e.ti.com/.../get-connected-failsafe-bias-those-contentious-buses
    www.ti.com/.../slyt324.pdf

    最大