This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0421:关于冗余驱动程序

Guru**** 2875410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0421, DS32ELX0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604569/ds32elx0421-about-the-redundant-driver

部件号:DS32ELX0421
主题中讨论的其他部件: DS32ELX0124

大家好,
 
 请让我问您一个有关冗余驱动程序的问题
 DS32ELX0421。
 
 Q1) TxOUT0和之间的性能是否存在任何差异  
        TxOUT1 (冗余驱动程序)?
 
   我提出上述问题的原因如下。

   当我的客户评估DS32ELX0421和DS32ELX0124之间的通信时
   通过20 m CAT6电缆使用TxOUT0,可以 正常执行通信。
   但是,当他通过更改TxOUT0的输出来评估通信时
   对于Txout1,通信未正常执行。
     *其他评价条件相同。


此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我们正在研究这一问题,并将很快提供答案。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

     非常感谢您的回复。

     我期待你的答复。

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tokumoto-san,

    DS32ELX0421提供辅助串行输出,支持冗余应用。 您的客户可以同时使用TxOUT0,也可以同时使用TxOUT0/1。 请参阅数据表第18页上的"应用程序信息"了解更多详细信息。

    冗余应用程序
    DS32ELX0421具有两个高速CML串行输出。 SMBus寄存器控制允许设备使用
    单输出或同时输出。 这允许单序列化器将数据传输到两个
    独立的接收系统,一个主要和次要端点。 某些应用程序需要冗余
    在主信号路径受损时进行测量。 辅助输出可以在“行驶中”激活(如果是)
    在主链路上检测到问题。 请参阅下的冗余/故障转移配置部分
    注册食谱


    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis San,

     非常感谢您的及时回复和解释。

     我对你的答复理解如下。

     TxOUT0和TxOUT1是具有相同性能的CML驱动程序
     (电气规格和正时规格),因此如果通信
     将输出从TxOUT0更改为TxOUT1,不能正常执行
     原因不是CML驱动程序之间的性能差异,而是其它原因。

     我的理解是否正确?

     请让我再问一个问题。

     如果我的客户同时使用TxOUT0/1,
     在布局方面,他是否需要注意任何事项
     等等?

    谢谢,顺祝商祺!
    Tsuyoshi Tokumoto