This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:OE禁用时D+引脚阻抗异常

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605271/ts3usb221-d-pin-abnormal-impedance-when-oe-disabled

部件号:TS3USB221

大家好,

我的客户正在使用TS3USB221。 但他们在一个芯片中看到,当他们禁用OE时,D+和GND之间的阻抗仅为~110kOhm。 正常芯片的阻抗为1.4M~1.6MOhm。

我的问题是:110千欧阻抗是正常还是异常数字? 它是否表示芯片内部出现故障?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否有DP至GND阻抗为1.6m的电路板和110K阻抗的电路板?
    1.6m值更有意义,因为当OE=high时,数据表显示+/-1uA