This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:闪存刻录机

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604273/tusb9261-flash-burner

部件号:TUSB9261

您好,

我需要自动执行固件刻录过程。 但是,Windows应用程序会阻止自动化,并且不包含我可以使用的任何API。

请帮助您解决此问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Orhan,

    感谢您对我们设备的关注。

    推荐的生产环境方法是,在外部闪存焊接到您的板上之前或在焊接闪存之后的ICT期间,使用专业级工具对其进行编程。

    尽管我们有一个命令行工具,它可能更适合您所查看的内容。 我将在一分钟内将该工具发送到您的电子邮件。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    感谢您的回复。 我尚未收到工具邮件。 提前感谢分享。

    此致,

    奥尔汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge,

    我面临着类似的问题。

     我需要一种在Linux环境下对板载串行内存进行编程的方法,

    您是否也能提供命令行工具?

    此致,

    Eric Ba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Orhan,

    我通过电子邮件发送了这些文件;我猜可能是由于可执行文件 附件而被您的电子邮件服务器阻止了。

    我刚刚向您发送了另一封电子邮件,其中包含从云文件夹下载文件的链接。

    如果您没有收到该电子邮件,请告诉我。

    谢谢!

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,
    我能否也获取此链接,
    此致,
    EBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    谢谢。 我获得了工具并成功试用了它。

    此致,

    奥尔汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    我也将它发送到了您的电子邮件中。

    此致,
    豪尔赫