This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0034万:支持QSFP+通用40Gpbs收发器?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1102E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605285/tlk10034-support-for-qsfp-for-general-purpose-40gpbs-transceiver

部件号:TLK1.0034万
主题中讨论的其他部件:TLK1102E

是否可以使用所有四个信道创建快速且以某种方式同步的40Gbps链路,并使用所有四个通用SERDES高速信道连接到QSFP+光学收发器模块? 接收数据包后,需要进行某种同步以按正确的顺序重新对齐数据包。

巴西

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:

    理论上是可行的,但不建议这样做,因为两个设备都必须同步并锁定。 此外,您还需要实施更多组件来支持QSFP+。 基本上是一个校直问题。

    TLK1102E支持QSFP+,但它是数据速率高达11.3Gbps的数字高速链路中的应用程序的双通道均衡器,因此,此设备不是收发器。

    此致,
    路易斯