This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:HD3SS3415常闭引脚

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605278/hd3ss3415-hd3ss3415-nc-pins

部件号:HD3SS3415

大家好,

您知道我们的部件HD3SS3415有一些NC引脚,如引脚21,25,31,35,39。 是否可以将这些引脚连接到VDD或GND? 由于某些原因,我的客户将这些引脚连接到VDD或GND。 请帮助检查,谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    此数据表提到引脚21,25,31,35和39未电气连接,这意味着它们未连接到内部电极。
    CNA将这些引脚连接到Vcc或GND。

    此致