This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410支持虚拟COM端口和HID问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604386/tusb3410-tusb3410-supporting-virtual-com-port-and-hid-question

部件号:TUSB3410

分别支持虚拟 COM端口和HID的TUSB3410是否需要任何驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    没有一个固件支持这两种配置,我们只有一个用于VCP的固件和一个不同的用于HID的固件。

    对于VCP,您可以在设备网页TI.com中找到该驱动程序

    对于HID,无需其他驱动程序,此配置将使用本机操作系统驱动程序。