This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:使用TUSB3210,我想检测USB主机控制器不活动。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604377/tusb3210-using-tusb3210-i-want-to-detect-the-usb-host-controller-inactive

部件号:TUSB3210

尊敬的先生/女士:

我使用连接到Windows PC的TUSB3210 USB控制器MCU。

TUSB3210的VBUS直接由待机5V电源供电,因此,关闭M/B时,TUSB3210的电源仍处于活动状态。

我能否检测到USB主机控制器已关闭? 当然,TUSB3210始终通过USB连接到PC。

Cheolhyeon Cho,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以监控USB VBUS何时停机,这意味着主机已断开连接。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Roberto:

    USB VBUS仍由待机5V电源供电,但M/B (Windows关闭)已关闭。
    您知道,除非拔下电源插头,否则备用电源仍然有效。
    在这种情况下,USB VBUS不会出现故障。

    谢谢
    Cheolhyeon Cho
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果是这种情况,您还可以验证挂起引脚状态(引脚16)或USBSTA:USB状态寄存器位[6],SUSR寄存器将显示挂起状态,请注意在固件中完成此操作。

    此致,Roberto