This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501EVM:RREF引脚上确实需要电容器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605003/tlk2501evm-capacitor-really-required-on-rref-pin

部件号:TLK2501EVM
主题中讨论的其他部件:TLK2501

您好,

TLK2501评估板有一个0.01uF电容器,直接连接到RREF引脚和接地。 它似乎会导致供应管路上出现一些振荡。 有人能确认需要电容器吗?

tlk2501的数据表没有提到该引脚上的电容器。

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,您好!

    如果可能,每个电源引脚都需要将去耦电容器直接放置在引脚上。 可在设备附近放置额外的大容量。
    建议使用此盖来解决EMI和衰减问题,即使在数据表(应用信息)的图13中也是如此。 这就是EVM中连接的原因。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回复Luis。 实际上数据表中的引脚56/RREF上没有盖子(图13)-请再次查看。 它出现在EVM原理图上,我可以在放置时看到振荡,但如果没有它,它似乎是正常的。您能否确认EVM上存在错误?
    谢谢
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定您是否收到了我的回复,我看不到它-但如果您仔细查看EVM上的盖子直接位于RREF引脚上,而不是VDDA? 它似乎会引起振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,您好!

    没错,封盖不是直接放在数据表中的针脚上,这似乎是EVM设计中的错误,我需要与设计团队验证。

    此致,

    路易斯