您好!
我正在努力了解自动注册的工作原理。 是否有详细描述自动协商的文档? TPS6.5982万如何使用来自TxSinkCap(0x33),RxSourceCap(0x30)和AutonegotiateSink(0x37)寄存器的值。
例如,
我有一个电源设备,它声明了5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A和20V/3.0A的电源功能,两个PDO都是固定类型。 它连接到接收器(基于TPS6.5982万)。 接收器声明TxSinkCaps中有3个PDO:固定5V/0.5A,电池1V/20V/5W和可变1V/20V/3A。 AutonegotiateSink (0x37)寄存器配置如下: 
在这种情况下,TPS6.5982万为合同PDO 5号(20V/3.0A)选择,但请求1.5A最大/1.5A工作电流。 这个1.5A是如何计算的? 为什么选择电池槽PDO? 为什么不使用可变汇PDO?
此致,
亚历山大