This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RSBEVM:如何使用EVM输出HDMI 2.0 信号

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP159RSBEVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604849/dp159rsbevm-how-to-use-evm-to-output-hdmi-2-0-signal

部件号:DP159RSBEVM
主题中讨论的其他部件: TMDS181

您好:

我们正在与客户就DP159性能进行合作,我们使用DP159RSBEVM (来源:HDMI 2.0 输入,接收器:HDMI 2.0 输出)作为HDMI 2.0 至HDMI 2.0 外部显示器应用的重计时器。  

但是,像输出一样,只有HDMI 1.4 或HDMI 2.0 @ 30kHz才能正常工作。

我们能否进行微调以调整EVM电阻或组件以输出HDMI 2.0 @ 60kHz?  (BTW,TMDS181 EVM无需微调即可工作)  

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kay:

    DP159RSBEVM填充了DP输入和HDMI输出,如何使用HDMI 2.0 输入进行测试?

    音频源是否可以看到HDMI 2.0 分辨率选项? 这取决于源代码的DP++驱动程序。

    如果源输出4K2K60信号,而接收器无法对其解码,请检查TX_TERM_ctl是否设置正确,DDC是否从源路由到接收器,以便正确设置时钟速率更改。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN您好:

    谢谢!

    我们将DP159RSB EVM与Rev. 3测试配合使用,具有1个DP输入,1个HDMI输入和1个HDMI输出。

    但我找不到TX_TERM_ctl设置,您能帮我们了解它的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kay:

    正在使用哪种输入:DP或HDMI?  您能否确认是否使用了DP159RSBEVM,其中是否有可用的HDMI 2.0 分辨率选项?  如果您使用的是DP输入,则表示DP++驱动程序问题。

    TX_TERM_ctl只能在DP159RGZ软件包中访问,因此此处的TX_TERM_ctl设置应该不是问题。  

    如果源正在发送HDMI 2.0 信号,但接收器无法接收它,我们需要检查DP159RSB是否正确设置了时钟速率,以实现HDMI 2.0 操作。  您是否安装了EyeScan工具以便通过USB读取DP159设备的寄存器?  此捕获来自TMDS181,但在HDMI 2.0 模式下,DP159RSB应能看到相同的TX终端设置和TMDS时钟比率。