This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:连接到DS90UR910寄存器集

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605218/ds90ub925q-q1-connect-to-ds90ur910-register-set

部件号:DS90UB925Q-Q1

大家好,团队成员

我的客户想要使用DS90UB925连接到DS90UR910。 我找不到Mode_cel来满足客户要求? 您能否帮助您提供一些意见或注册信息以进行设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看UR910 d/s第14页中的表1,其中描述了如何与Ux92x系列兼容,并需要更加注意视频格式,将Ux92x的输入到Csi-2输出中的每秒RGB888或RGB666映射到Ux92x的输入。

    此致,

    Steven