This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:使用SYNCOUT驱动第二个设备

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605014/sn65hvd62-using-syncout-to-drive-second-device

部件号:SN65HVD62

我使用来自一个SN65HVD62的SYNCOUT线路来驱动另一个SN65HVD62。 根据EVM数据表,SYNCOUT具有到Vcc的1K上拉电阻器,信号通过10K电阻器连接到从属器件。 从属设备的XTAL2输入接地。 当我观察到10K电阻器系列之前的SYNCOUT时,信号从GND摆动到Vcc (5VDC)。 在从属设备的XTAL1输入处(在10K电阻之后),信号约 为1.1VPk-Pk和1.5VDC (接地)。

数据表表示XTAL1逻辑HI必须至少为0.7Vcc。 XTAL1输入是否应该使信号衰减如此之多? 另外,是否需要10K系列电阻器?

谢谢你,Doane。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doane,

    感谢您决定测试我们的设备是否有潜在用途! 我有点困惑,看着EVM原理图(www.ti.com/.../sllu152.pdf),SYNCOUT引脚可以像您所说的那样选择上拉至VCC,但我看到的是没有通过10k电阻器的连接。 我在XTAL1和XTAL2线路上看到,您可以选择通过10k电阻器将XTAL1短接到GND,将短接到连接到XTAL2的晶体的另一端,或者保持打开状态。

    您能否展示您正在查看的具体内容?

    为了回答您的问题,XTAL1信号不应该减弱信号的强度,但我猜测连接不正确会导致GND不在定义的水平,并且信号会减弱,因为它通过10k电阻器对GND短路。

    另一件需要注意的事情是,在此EVM上,这两种器件都是隔离的,因此要将它们一起使用,最好将它们的GND和VCC连接在一起。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我将10K系列电阻器更换为短路电阻,XTAL1电平(来自主SYNCOUT)现在正确。 我不知道为什么要添加10K系列电阻器,但它可能来自竞争对手类似部件的数据表:

    多个******* 设备可以共享相同的晶体
    使用SYNCOUT引脚。 一个设备充当主设备
    并向从属设备提供8.704MHz时钟信号
    设备通过此类引脚。 将设备配置为
    从属,XTAL2应接地。 外部
    来自主设备的时钟为XTAL1供电
    通过10k系列电阻器的从属设备引脚。
    将1k上拉电阻从SYNCOUT连接到VCC
    主设备的PIN。

    感谢你的帮助Eric。

    Doane