This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:不提供IBIS型号

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605210/tcan1042hv-ibis-model-not-available

部件号:TCAN1042HV
主题中讨论的其他部件:TCAN1042-Q1

您好,

IBIS型号不适用于  

TCAN1042HV

请提供IBIS模型,

或者建议使用此部件号的其他I/O型号。

谢谢,此致,

Arunkumar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arun,

    您可以在此处找到TCAN1042-Q1 (非常相似)的IBIS模型:

    www.ti.com/.../sllm305

    我希望这对您有所帮助;如果您有任何疑问,请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max