This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125RT410:同时支持SGMII接口和XAUI?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125RT410, DS64BR111, DS50PCI402, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604787/ds125rt410-support-both-sgmii-interface-and-xaui

部件号:DS125RT410
线程中讨论的其他部件: DS64BR111, DS50PCI402, DS80PCI402

大家好,

我们计划在设计中使用DS125RT410。 我们要求重校准SGMII和XAUI信号。 请确认我们是否可以将此设备用于这两种接口。

我们可以选择DS64BR111用于SGMII,但由于有18个SGMII接口,我们必须使用18个此类设备。 您能否推荐支持更多通道的设备?

此致,

NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    是的,DS125RT410可用于XAUI和SGMII接口。  3.125 Gbps和1.25 Gbps在指定的VCO锁定范围内。

    由于您有18个SGMII接口,我建议使用DS80PCI402或DS50PCI402 ,它们支持4个通道/封装。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    感谢您的帮助。

    此致,

    NIMA