This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:收发器输出与预期不符--在非高电容总线上显示为高电容

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604960/sn65hvd234-transceiver-output-not-as-expected----appears-like-high-capacitance-on-a-non-high-capacitance-bus

部件号:SN65HVD234

我的标题中的CAN收发器有问题。 我已将输入的屏幕截图附加到D行和CAN_L行的输出。 我们已经检查了芯片的焊接方式是否正确,EN,Vcc直接连接到我们的3.3V导轨,Rs和接地直接连接到接地。 芯片的输出连接到具有60欧姆差分阻抗和低电容(1 m 电缆)的总线。 我们尝试了多个芯片。

此图像是芯片D针脚的输入。 这是输出。 速率应为500kb/s

这是CAN_L处的输出,具有~50kb/s信号。 即使在这些速度下,它也会出现缓慢的过渡时间。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    CAN总线上是否存在端接电阻? 通常CAN总线包含两个120欧姆电阻器,一个位于CANH和CANL信号之间总线的两端。 通过匹配通常使用的双绞线布线的阻抗(从而防止线路末端反射),这有助于信号完整性,但更重要的是,在隐性期间,需要将CANH和CANL电压拉在一起。 没有这种电阻,就没有什么能有力地驱动显性隐性边缘(它只会被总线上的CAN收发器弱偏置),因此转换时间可能会变得非常长。

    如果这不能解决您看到的问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我们很难找到从收发器到终端电阻器的迹线的断路,因此我们在终端电阻器上的测量值为60欧姆,但收发器上没有。