This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:选择设备

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604756/tusb3210-select-device

部件号:TUSB3210

您好,

请介绍R8A6.6597万FP等效功能设备。
※R8A6.6597万FP:2.0 382-2端口主机/1端口外设控制器)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Cafain:

    我们没有直接等效的控制器,TUSB6020是带有VLYNQ接口的USB OTG控制器。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JMMN-San

    我理解。感谢您的帮助。
    我会想一下。

    此致,
    自助餐厅