This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI DSI 1.01 v至DP v 1.2

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604840/sn65dsi86-mipi-dsi-v1-01-to-dp-v1-2

部件号:SN65DSI86

您好,

我的客户对SN65DSI86有疑问。

[背景]

他们希望按以下方式使用SN65DSI86。

 主机(MIPI DSI v 1.01 )-> 1通道-> SN65DSI86 (DA0P/N作为接收器,ML0P/N作为发送器)-> 1通道->接收器(v DP 1.2)

他们的数据如下。

 NTSC 720x525,30fps

[Q]

SN65DSI86是否允许上述使用?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的, 这是有效的用例。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的快速响应。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga