This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3210:是否有用于TUSB3210到GPIO的Windows 10驱动程序

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600526/tusb3210-is-there-a-windows-10-driver-for-tusb3210-to-gpio

部件号:TUSB3210

正在查找用于TUSB3210到GPIO的Windows 10驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:  

    您可以使用 TI Apploader驱动程序(修订版 a)  

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该文档表明TI Apploader驱动程序和文档适用于Windows XP,我正在寻找Windows 10驱动程序,这是否可用于Windows 10?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    是的,此驱动程序可在Windows 10上运行,文档有点旧,但我们已经确认此驱动程序可在Windows 10上运行。

    此致,
    Roberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在TI USB Apploader Drivers\bin文件中看到(3) bin文件
    TUSB2136.BIN
    TUSB3410.bin
    TUSB620.bin

    安装3210时应指定哪个文件?

    此外,是否有要联系的流程或组来为Windows 10的驱动程序签名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    您必须使用TUSB2136.bin文件。

    请注意,TUSB3210是通用控制器,此驱动程序和固件作为功能示例提供。 由于MSFT签名链接到驱动程序和固件版本,任何修改都将删除签名,因此您需要签署最终实施。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto,

    请您更具体一点。 我熟悉Windows驱动程序,INF,sys和cat文件,驱动程序签名,但熟悉Windows操作系统以继续 Windows 10。

    我相信您指的是AppLoader驱动程序,它需要固件。 我找不到样本固件,并且不相信AppLoader在Windows 10下工作。

    我不相信应用程序或用户代码可以与AppLoader交互,因此我相信在加载固件后会使用其他Windows驱动程序。

    请您提供更多细节。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    固件是AppLoader包中包含的TUSB2136.bin文件,是的,此AppLoader驱动程序可在Windows 10下运行,但请注意,此文件未签名,因为它只是固件功能的示例,如果您想要连接它,则需要开发AppLoader 以满足您的特定要求。

    如果您正在查找固件源代码,请告诉我,以便您也可以根据自己的目的对其进行自定义

    此致,
    Roberto