This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:HRESET和MRESET之间的区别

Guru**** 2604025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604013/tps65986-difference-between-hreset-and-mreset

部件号:TPS6.5986万

您好,

HRESET和MRESET有哪些不同的使用案例?

读取数据表后,HRESET会从闪存重新加载设置。 而MRESET只是触发RESETz输出。

如果MRESET没有从闪存中重新加载设置,它实际上有什么作用? 它是否仍将控制器的GPIO置于HiZ状态?

任何澄清都将是有益的。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josh:

    HRESET用于重置我们的设备,并且GPIO仅在重新启动阶段处于HiZ。

    MRESET可用于重置协处理器,并且只需通过我们的设备进行传递。 这只会影响RESETZ GPIO。

    谢谢!

    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jaime。