This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:布局问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604979/tpd12s520-layout-question

部件号:TPD12S520

我的客户有一个与布局相关的问题:

我们正在将HDMI放置在主板上。  我们正在使用TPD12S520提供一些保护。  在或布局中匹配差分对并不方便,这意味着TMDS_CLK+转至HDMI_CLK+。  我们需要运行HDMI_CLK+到TMDS_DO等。  保护是否纯粹是被动的,因此我们可以根据布局的需要匹配线对?  


谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    TMDS_xxx引脚是被动的,可以更改,但GND显然除外。

    此致,
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。