This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:SN75LVPE802 SATA驱动程序问题

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604607/sn75lvpe802-sn75lvpe802-sata-redriver-questions

部件号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他部件:DS64BR111

尊敬的各位先生:

我需要您分享此用例的经验。 您是否认为转驱动器的位置更好?

或者使用两个单通道转驱动器,例如:LVPE801更好? 如果是,是否有任何建议将这两个复述器放在?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry,

    我要验证 此应用程序是否适用于SATA3 (6 Gbps)?

    您知道电缆和电路板损耗吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee:

    很抱歉我没有此信息。 请根据您的经验提供建议吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    我只建议将其用于SATA应用程序。  对于SATA-3应用,我估计PCB损耗为每英寸0.5 dB。

    这需要EQ = 1,DE = NC。  我认为损失仍然存在过高的风险。

    另一个要考虑的组件是DS64BR111。  如果需要,此组件可以使用更高的DE级别。

    此致,