This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422:关于UFP模式

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604511/tusb422-tusb422-about-ufp-mode

部件号:TUSB422

你(们)好

如果我使用UFP模式(无电池),CC针脚默认为低电压,对吗?

或者如何设置? (MCU初始时没有电源),谢谢~

巴西,

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Driscoll:

       这是无电的电池盒,TUSB422支持它。 当没有电源,MCU不需要操作时,TUSB422会显示RD终端(5.1K下拉电阻器)。

    此致,

    迭戈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的信息。

    因此,如果它作为UFP应用,我们不需要为VCONN供电,而是需要电路为MCU和TUSB422获取来自VBUS的电源。

    您是否有此参考电路?

    谢谢~

    此致,

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Driscoll,

         您可以使用图76作为参考,并将VCONN保留为未连接。 n´t需要指出的是,可以在UFP模式下提供VCONN,如果您根本不想支持VCONN,则必须配置TUSB422以拒绝来自DFP端的任何VCONN交换请求(有关详细信息,请参阅注册图)。

    此致,

    迭戈。